This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:DC 耦合 LMH6554驱动器?

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, LMH6554, ADC3664, ADS62P44, ADS62P43, ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073734/ads42jb69-dc-coupled-lmh6554-driver

部件号:ADS42JB69
线程中讨论的其他部件: LMH6554ADC3664ADS62P44ADS62P43ADC16DV160

您好,

我们购买了一张带有 ADS42JB69 ADC 的直流耦合单端 ADC 卡,该 ADC 由 LMH6554驱动。  ADC 驱动电路遵循 LMH6554数据表上的典型应用原理图,减去交流耦合帽。  当我们应用方脉冲时,脉冲顶部会出现垂向,当脉冲结束时会出现下冲,就像有交流耦合一样。  ADC 是否可以在此直流耦合配置中驱动?

谢谢,

特伦特

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦特

    查看随附的应用说明是否有助于解决此问题。 确保 ADC 输入处的共模电压正确。 thee2e.ti.com/.../7128.app-note.pdf ADC 输入引脚的输入情况如何?

    此致,

    吉姆

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    感谢您提供应用说明。  我们看到脉冲顶部出现了一个降幅(向下倾斜),而我在应用程序注释中的时间范围数字中没有看到这种降幅。  如果 gain =0.95路径是直通过的,那么我就不会期望这种情况发生。  ADC 内部是否有直流块?  LMH6554驱动电路是否适用于此 ADC?

    谢谢,

    特伦特

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦特

    此设备具有缓冲输入,但具有电容组件。 请参阅数据表中的以下说明。 您是否可以尝试根据以下注释添加系列电阻器以查看这是否有帮助? 我还建议将此信息发布到高速放大器论坛,以获得他们的反馈。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    感谢您指出输入电容,但这似乎不是问题所在。 我们在 ADC 卡中放置了一个更长的脉冲,我们得到的图解与您发送的 ADC 应用程序中的图解相同。 我们还在应用手册中实施了 IIR,并能够在 G = 0.05高通滤波器路径中取消过冲和下冲。

    我们的采样率为100MSPS,而不是应用说明中的250MSPS。 我们发现,如果 FS = 100MSPS,则 f0 =~50 kHz,而在250MSPS 时,f0 =~195 kHz。 这表明 ADC 中的高通滤波器是用固定系数以数字方式实现的,更改 FS 会更改滤波器的截止值。 您能否为 G = 0.05数字高通滤波器提供精确的滤波器和结构,以便我们优化补偿滤波器?

    此外,我们可能会要求供应商改用更适合我们 DC 耦合应用的不同 ADC。 您能否推荐不带高通滤波器通道的 ADC? 最好的替代产品是双通道,16位,>= 12位 ENOB 和100MSPS。

    谢谢,
    特伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦特

    我已向设计团队索取 TAP 信息。 这可能是专有信息。

    请查看以下部件,以作为可能的更换部件:

    ADC3664

    ADS62P44.

    ADS62P43.

    ADC16DV160

    此致,

    吉姆