This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:断电模式下每个通道的功耗。

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073636/ads5263-power-consumption-per-channel-in-power-down-mode

部件号:ADS5263

您好,  

如果  某个频道使用“0xF”寄存器进入“断电模式”,您是否愿意澄清该频道的功耗!

以下是数据表中有关芯片电源的规格。假设即使使用串行接口,每个通道的功耗也是“全局断电/4”,这是安全的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abdin,

    感谢您的帮助。

    如您所知,该设备具有断电选项,可在不使用时省电。 除了内部引用之外,“全局断电”基本上关闭了几乎所有块的电源,而备用电源关闭了块。 在这两种情况下,数据表都共享净功耗,因为没有任何通道处于活动状态。 因此,每通道功耗本身并不有意义。  

    但尽管如此,是的,您可以粗鲁地说 ,即使在使用串行接口时,每通道功耗也是“全局断电/4”。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Abhishek,

     

    感谢您的回复! 我提出问题的动机是,在4个通道中有3个由于我们的电源预算而未使用(使用串行接口进入断电模式)时,大致计算芯片的功耗, 我假设我可以通过执行以下操作来实现这一点:

    (模拟功率/4)+ 3*(全球功率下降/4)+数字功率= 1.22W/4 + 3*(110mW/4)+ 0.2W ~ 0.6W

    与此相反,总功率大致为模拟功率+数字功率= 1.22W+0.2W = 1.24W

    这种推理方式是否有意义?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿丁,

    我理解您的推理,您只使用1个通道,希望估算功耗。

    它肯定会是 模拟电源+数字电源

    但不知怎么,我也不相信这种等式

     (模拟电源/4)+3*(全球电源关闭/4)+数字电源  

    让我明天给它一个思考,然后回到你身边。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿丁,

    对不能早点回来表示歉意。

    我与我的团队核实并确认了这一点。

    从模拟功耗或全局功耗方面估计通道断电模式的功耗并不是很直接。

    这是因为在信号链中,许多模块共享模拟和数字电源,但在启用通道电源关闭的情况下,这些模块不会断电。 一个这样的例子是 LVDS PLL,它仍将处于活动状态并消耗相同的功率。 因此,说模拟功率将变为1/4是不正确的。

    最好是拥有硬件,您可以快速检查和评估。

    谢谢,此致,

    阿比希克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你,阿比希克!