This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32EVM:与 Xilinx FPGA 开发板上的1.8V LVDS 接收器兼容

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074415/afe58jd32evm-compatibility-with-1-8v-lvds-receivers-on-xilinx-fpga-development-boards

部件号:AFE58JD32EVM

我们正在开发早期的超声波平台原型,其中包括多个 EVM。 我想确认 AFE ADC 的 LVDS 输出与 使用 Xilinx Zynq UltraScale+设备的 Xilinx ZCU104 (www.xilinx.com/.../ug1085-zynq-ultrascale-trm.pdf)的兼容性。(www.xilinx.com/.../ug1085-zynq-ultrascale-trm.pdf)。 这些是“HP”高性能 IO 类型的1.8V LVDS 接收器。 从与 Xilinx Artix-7的其他成功集成来看,LVDS 已连接到具有2.5V 电源的 IO 类型“HR”。 从 AFE 数据表看,LVDS 驱动器本身的输出电压似乎是1.8V。 他们的眼图信息似乎表明它可以与1.8V 和2.5V 参考 LVDS 接收器 IOS 一起使用。 这是正确的吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这是正确的。 AFE LVDS 可与采用 Xilinx FPGA 的1.8V 和2.5V HR HP IOS 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!