This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7886:ADC 数据输出与##39的预期相反

Guru**** 2522840 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074093/ads7886-adc-data-output-opposite-to-what-s-expected

部件号:ADS7886

我运行的是 ADS7886,但输出似乎与我的预期相反,因此5V 返回零值,0V 返回接近4095的值。

您知道为什么会发生这种情况吗?  我的电源电压为5.0伏。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    这绝对不是预期的行为。 您是否可以共享原理图以及 SDO,CS 和 SCLK 线路的捕获? 对于数字通信线路,最好能在同一图像中捕获所有3条线路。  

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查后,我实际上已将 SDO 倒置。  我现在得到了我所期望的。

    谢谢