This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:ADS1274外置时钟

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073462/ads1274-ads1274-external-clock

部件号:ADS1274

你(们)好

我对重新分级 CLK 针脚有疑问,ADC 能否在没有连接任何外部时钟源的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否,ADS1274需要外部时钟才能运行。  设备内部没有内部时钟。

    此时钟源通常由外部时钟振荡器生成,标称频率为27MHz,可支持高达105ksps 的数据速率。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们可以使用32MHz 外部时钟而不是27MHz 时钟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法鲁克您好,

    是的,ADS1274可以与外部32MHz 振荡器一起使用。  请注意,大于27MHz 的时钟频率不支持 SPI。  如果使用32MHz 时钟频率,则需要使用帧同步模式进行通信。

    此外,当频率>27MHz 时,仅支持高速模式,电压参考最大限制为0.5V 至2.6V

    输出数据速率将与时钟频率成比例。  如果使用 Fclk=32MHz,则输出数据速率(ODR)将等于:

    ODR=Fclk/256=32M/256=125MSPS。

    此致,
    基思