This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:响应时间

Guru**** 2667265 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073794/ddc264evm-time-of-response

部件号:DDC264EVM

我使用 DDC264EVM 测量 SIPD 的电流。首先,我将 SIPD 放置在非常黑暗的房间,然后阅读 DDC 的价值。这大约是2000年。 之后,我改变了 SIPD 的位置,并将其置于正常光线下。 我们在软件中看到的价值约为70000。 但是,当我们将 SIPD 放回非常黑暗的地方时,值的变化非常缓慢,我们应该等待5分钟或更长时间,以达到我们所期望的正确值。 我们从实验中制作了一个视频,向您展示我们的确切含义。

您可以从以下链接下载视频。

 www.mediafire.com/.../file

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sajjad,

    遗憾的是,由于内部限制,我们无法从提供的链接下载视频文件。 我将研究其他方法来观看视频并回复您。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    我会等待您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,TCT

    除了保护外,还有什么其他原因可以让这些电容器安装在板上? 我认为这些电容器是我们延迟问题的原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sajjad,

    如上一篇文章所述,AIB 用于通过在 Vin 连接处施加电压来使用电阻器进行设备评估。 这些电容器用于在必要时提供瞬时电荷。 对于您的应用,您可能需要卸下电阻器,用传感器更换电阻器,然后将其连接到您的预期传感器配置。

    谢谢

    -TC