This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:串联至 DDC &amp 输入端的电阻器;测量偏移值

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073758/ddc264evm-resistors-that-series-to-input-side-of-ddc-measuring-offset-value

部件号:DDC264EVM
“线程: DDC264”中讨论的其它部件

你(们)好

我正在使用 DDC264EVM,我有一些疑问。  

1.我只将一个 SIPD 连接到下图所示的位置,还将插针1连接到跳线10的插针2以读取数据。如图所示,25个电阻器串联 到 ddc264的输入插针。  

我的问题是,我在软件中读取的值是正确的,或者我必须将其乘以25。因为我假设由 SIPD 产生的电流量被分为25个部分(DDC 的25个输入)。

我们在定制板中使用了 ddc264 IC。我们在实验中测量的偏移量约为3100,这与您在以下链接(4095)中提到的偏移量不同。

我的问题是 ,我们的实验中是否有任何负摆幅会影响我们的偏移值,或者读取这一偏移量是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sajjad,

    来自 SIPD 的任何电流都将通过电阻器分配到连接到同一源的所有通道。 电阻器的用途是可以向输入电压施加电压源,以产生由设备集成的电流。 因此,在连接传感器时,不要使用这些电阻器。

    2.根据设计,该设备的输出中包含一个偏移量(~0.4% FSR),以允许轻微负输入剪裁输入。 通道的任何附加输入都会影响此偏移读数。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答

    根据问题1:使用 电流传感器(SIPD)时,除了从板上拆下电阻器和短路针脚 之外,还有什么其他方法?  我指的是不操纵电路板的任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sajjad,

    AIB 板(模拟输入板)用于评估设备,而不是用于连接其它传感器。 您需要为您的应用程序创建自己的自定义板或修改 AIB 板。

    谢谢

    -TC