This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60304:8-IDAC+4-VDAC+4-ADC

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073089/amc60304-8-idac-4-vdac-4-adc

部件号:AMC60304

主席先生,你好,

具有 AMC60304等功能,但需要8通道 IDAC AMC 系列?  用于 100G 光学收发器模块解决方案。

此外,具有以下规格的 IDAC 解决方案还需要:

用于25G  光学收发器模块,

1.  1通道 IDAC+4通道 VDAC+4通道 ADC。

2. I2C 接口

3.输出电流容量超过100mA。

或 100G 光学收发器模块解决方案。

1.8-ch IDAC+4-ch VDAC+4-ch ADC

2. I2C 接口

3.输出电流容量超过100mA。

感谢您的帮助和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们有即将推出的具有8通道 IDAC 的设备。 您可以通过 a.k@ti.com 联系我吗

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    我已经向您发送了邮件,但尚未收到数据表。可以共享8通道 IDAC 数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关闭此线程,因为我们已将此查询脱机。

    此致,

    AK