请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC60304 主席先生,你好,
具有 AMC60304等功能,但需要8通道 IDAC AMC 系列? 用于 100G 光学收发器模块解决方案。
此外,具有以下规格的 IDAC 解决方案还需要:
用于25G 光学收发器模块,
1. 1通道 IDAC+4通道 VDAC+4通道 ADC。
2. I2C 接口
3.输出电流容量超过100mA。
或 100G 光学收发器模块解决方案。
1.8-ch IDAC+4-ch VDAC+4-ch ADC
2. I2C 接口
3.输出电流容量超过100mA。
感谢您的帮助和建议。