This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:关于 DAC8760菊花链的问题。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074345/dac8760-questions-about-daisy-chain-of-dac8760

部件号:DAC8760
“线程”中讨论的其它部件: DAC7760

大家好,

我的一个客户使用 DAC8760作为其当前采用菊花链的产品。

最近,他们收到了 DAC8760的多氯化萘,并且他们知道“菊花链操作”部分和菊花链相关部分
在发布最新数据表版本 SBAS528D 时,删除了以前数据表版本 SBAS528C。

目前,他们对菊花链有以下问题。  请给我回复。

问题1. 我们 正在将 DAC8760与菊花链配合使用。 我们是否需要停止对当前产品使用菊花链?

问题2. 如果我们继续将 DAC8760与菊花链配合使用,问题出在哪里?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-桑,


    首先,我想向您的客户保证 TI 没有更换过设备。 如果设备在客户的应用程序中工作正常,则应继续工作。

    关于 DAC8760和 DAC7760数据表的更改,我们已删除了菊花链模式作为建议的操作模式。 正如我们在上一版数据表(在8.3.10.1和8.3.11.1节中)中所提到的,可能会有特定的位模式,错误地导致看门狗计时器或 CRC 启用,而锁销的边缘不会上升。 这些位模式如上一版数据表的表4和表6所示:

    使用菊花链时,通过向多个设备发送多个命令,可能会看到这种数字模式。 这会意外启用 CRC 或看门狗计时器。

    最后,使用控制器可以处理两组独立的 SPI,或者使用具有单独/CS 选项和门控 SCLK 的并行 SPI 线路,可以更轻松地使用设备。

    如果客户已经在使用菊花链模式,并且没有遇到问题,那么他们的系统很可能不会产生这些有问题的比特模式。 同样,此数据表修订版中的设备没有发生任何变化,因此您不应期待出现任何新的行为。 我们已从数据表中删除菊花链操作,以帮助避免新客户遇到问题。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-桑,

    输入“回复”的时间有点早。 我已附上数据表上一个修订版(修订版 C)中的原始表4和表6,以显示有问题的位模式。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好

    非常感谢您的回复。

    下面我可以问您一个问题吗?

    我认为,即使使用独立模式而不是菊花链模式,当“启用看门狗计时器数字接口模式”计时为 DAC8760时,看门狗也会启用。

    我的想法 不正确吗?  

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-桑,

    没错。  如果将该位模式发送到设备,可能会意外启用监视计时器。 意外启用看门狗计时器时,设备不需要处于菊花链模式。

    吴约瑟