This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:选择 A/D 转换器

Guru**** 2584145 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L11, ADS1260, ADS1260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073905/ads127l01-selection-of-a-d-converter

部件号:ADS127L01
线程中讨论的其他部件: ADS127L11ADS1260-Q1ADS1260

各位专家:

我可以请求帮助吗? 我们的客户正在进行预先开发项目,他们正在 检测其汽车中转向系统的特定作用力。 这些叹气通过测量放大器放大。 我们 正在寻找一个 A/D 转换器,它将测量放大器的模拟输出+-10V 转换为数字信号。 它应以20 kHz 的速率在24位溶液中进行采样。 您能否为该应用推荐合适的 ADC?

我正在检查 ADS127L01,但不确定这 是否仍然适合此应用,而且也不可用。 如果您知道适合的设备,请提出建议。 非常感谢。

此致,
杰拉尔德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald 您好,

    我建议查看 ADS127L11,它是下一代 ADS127L01器件。  ADS127L11可以支持更高的数据速率,并包括用于 ADC 输入和参考的预充电放大器,从而简化了驱动器要求。  无论使用哪种设备,您都需要一个输入放大器来调平+/-10V 并驱动 ADC 输入。  ADS127L11于去年年底发布,现已上市。

    另一个可能更适合的选项是 ADS1260-Q1,该产品的额定功率适用于汽车应用。  该设备包括内部 PGA,电流源,支持高达40KSPS 的数据速率。  此设备非常适合测量桥接传感器。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    请注意,客户对级别变更有另一个问题。
    可以将放大器输出设置为0... 5伏,那么他是否不需要调平?

    他将使用 ADS1260-Q1的5个通道中的3个通道。
    它是否会影响每种香奈儿的采样率?
    那么,他每种香奈儿的采样率是否为40 ksp/3=13,3 ksps?

    谢谢,致以亲切的问候,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    正确,ADS1260的 AINx 输入可以接受0到5V 的接地输入电压。  为了充分利用全刻度输入范围,可以使用内部参考电压 Vref=2.5V。  将 Vref=2.5V 连接到 AINCOM 引脚,AINx 的电压范围为0V 至5V,ADC 差动电压现在将在-2.5V 至+2.5V 之间,这是使用 GIN=1时 ADC 的全刻度输入范围。

    当使用多路复用器扫描信道时,还有一个额外的延迟,允许内部数字滤波器完全稳定。  在这种情况下,数据周期增加了一小段,导致每个通道的数据传输速率下降得多。

    参考 ADS1260-Q1数据表中的表8,40KSPS 数据速率的转换延迟为179 usec。  这是使用多路复用器扫描信道时的有效数据周期,结果有效数据速率为1/179usec=5.5ksps。  因此,每个通道(用于3个通道)的采样率现在将为5.5ksps/3=1.8ksps。

    每个通道所需的采样率是多少(共3个通道)?  请注意,如果使用单通道,则可以获得单通道的完整40KSPS。

    此致,
    基思