This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:使用 TVS 二极管的高压 ADC 电路的输入保护

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8685, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074003/ads8688-input-protection-for-high-voltage-adc-circuit-with-tvs-diode

部件号:ADS8688
“线程”中讨论的其它部件:ABSADS8685ADS8588S

您好,戴尔,

我正在询问与 E2E 帖子相关的问题...

文档 SBAA376使用值"in_abs"帮助计算正确的 Rflt 电阻器。
它表示输入电流为±10mA,而另一个 E2E POST 则验证这一点。 这与 ADS8688有关...

但我理解 ADS8685的基本 AIN_P 和 AIN_GND 结构是相同的。
所以我迷路了...在1MΩ Ω 输入电阻之前是否有 ESD 结构? (我认为不应该这样做,因为它们会增加泄漏电流和测量误差)
如果10mA 通过 Rflt 流入 AIN_P,它也必须流经1MΩ Ω 电阻器...

根据 P = I^2R,这将是100W!
而且需要10kV。

这些引脚根本不支持这么大的功率...

如果我们讨论的是电视二极管不可扫描的稳态电流,那么我再次看不到10 mA 选择来自示例中的哪个位置。
示例中选择的二极管是 PGSMAJ10CA,数据表显示稳态耗散为1.0W。
即使假设最坏情况下的钳位电压为17.0伏(发生在23.5[A]),在达到稳态1[W]限值之前也需要>50mA。

您能否帮助澄清这一"in_abs"值,以及在输入为1MΩ Ω 高阻抗时如何使用第四个方程式?

我想我真正想问的是,对于具有1MΩ Ω 输入阻抗的 ADS8685,应该没有最低 Rflt 要求,对吗?
您会在电阻值和电容尺寸之间选择最佳的平衡点,以获得所需的截止频率,而不必担心最小电阻尺寸,对吗?

谢谢。

此致,
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    确实,由于1Mohm 输入阻抗,流入 ADS8688内部 PGA 的电流相对较小, 但是,内部 ESD 结构设计在靠近输入引脚的位置,而此 ESD 结构位于输入引脚和 PGA 之间(请参阅 ADS8688数据表中的图52),当输入在故障情况下过载时,PGA 提供另一个信号路径。 因此,可能会有更高的电流流入引脚和 ESD 结构。 ADS8688上的 ESD 结构是基于 SCR 的输入结构,因此不会触发该结构,因为一旦触发结构,您必须循环电源以恢复电源。 +/-10mA 是 ADS8588S 的绝对最大额定(ABS)电流,以避免 ADS8588S 数据表中指定的损坏,SBAA376应用手册中对此进行了举例说明。 一些 ADC 在数据表中未指定此 ABS 电流,但这些 ADC 具有与 ADS8588S 相同的准则和要求(+/-10mA ABS 输入电流)以确保安全。

    在 SBAA376应用手册中,在达到 Rflt 和 ADC 输入之前,过压电压已被外部 TV 二极管和 Rp 电阻器夹紧,这些 ADC 上的绝对最大电压额定值也高于 大多数精密 ADC (例如 ADS8588S 上的+/-15V),因此 RC 滤波器中的最小电阻值不是很关键,很容易满足要求。 此外,请注意,任何具有较高截止频率的 Rflt/Cflt 值都不会有助于过滤任何噪音,因为这些高电压 ADC (ADS8588S,ADS8688和 ADS8685)高集成了每个通道上的低截止频率低通滤波器(ADS8688和 ADS8685上为15kHz, 在 ADS8588S 上为16kHz 和24kHz)。

    谢谢(&W),

    戴尔