This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:Xilinx 评估板与 DAC3XJ8XEVM 相匹配

Guru**** 2766495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073886/dac37j84evm-xilinx-eval-boards-match-for-dac3xj8xevm

部件号:DAC37J84EVM
线程中讨论的其他部件:ADS54J40EVMTSW14J56EVMTSW14J57EVM

您好,  

我们正在考虑将 DAC3XJ8XEVM 参考设计板连接到 Xilinx UltraScale+评估板,例如 KCU106或 ZCU102。  

到目前为止,我可以看到一些针脚映射差异,在这方面,我有几个问题:

1.是否有可与 DAC3XJ8XEVM 配合使用的 FPGA 评估板列表(来自 Xilinx 或英特尔)?

2. 哪个评估板最初用于 DAC3XJ8XEVM 开发?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dessislav,

    我发送的关于 ADS54J40EVM 的相同答案也适用于 DAC3xJ8xEVM。 唯一的区别是,Zynq 平台没有按照 Vita-FMC 标准将 SYNC+/-引脚路由到正确的 FMC 引脚。 要将这些平台与 DAC EVM 配合使用,您必须将 SYNC 连接到 Zync 板上的备用 SMA (该电路板路由到备用 FPGA 引脚 ),并将其连接到 DAC EVM 上的 J21引脚1 (CMOS_SYNC_AB)。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清,我计划使用 ZCU102,根据您之前的回答,这种方法可以正常使用。  

    为了完整起见,我将在此处添加您之前的答案,假设  DAC37J84EVM 也是如此。  

    Dessislay,

    ADS54J40EVM 可以与以下所示的 Xilinx 开发套件配合使用。 该 EVM 还可与 TI TSW14J56EVM (Arria V FPGA)和 TSW14J57EVM (Arria 10 FPGA)配合使用。 TSW14J56EVM 板用于初始开发。  

    此致,

    吉姆

    开发套件

    Kintex UltraScale KCU105             

    Kintex-7 KC705                                  

    Virtex-7 VC707                                  

    Virtex UltraScale VCU118              

    Zynq UltraScale ZCU106                 

    Zynq-7000 SoC ZC706                    

    Zynq UltraScale ZCU102                 

    Artix AC701     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 SYNCp/n 信号和所需的额外 SMA 跳线连接的澄清。 我看着它,SYNCp/n 信号是 DAC 的输出(在原理图上显示为输入时似乎错误,数据表显示了它的和输出,它是“发送器同步请求,LVDS 正输出”。 如果未使用,则可以保持打开状态”)。 目前我不打算使用 SYSREF 信号,因此我认为我也不需要同步信号。 如果我在这里漏掉了一些东西,请纠正我的错误。

    此外,我还有一个关于此板的类似的附加问题,与它的交流耦合输出有关。 我需要将输出进行直流耦合,实现输出的方法是将 T1引脚3和4和6和1以及 T2引脚1和6和3和4短路,请参见下图。

    您是否看到此输出从交流耦合转换为直流耦合的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dessiav,

    使用 JESD204B 设备时,始终需要同步。 此部件可以驱动同步 ase2e.ti.com/.../6813.JESD204B-Overview-_2D00_-May-2018.pptx 差分 LVDS 或单端 CMOS。 使用 JESD 部件时,您似乎是新用户。 我附上了一份 JESD204B 培训概述,该概述可能对您有所帮助。 DAC 将需要 SYSREF 输入,因为同步内部时钟需要该输入。  

    您可以通过拆除变压器并将电极片与0欧姆电阻器短路来将电路板转换为直流耦合,从而连接到 SMA 连接器。

    此致,

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答以及有关如何使用 JESD IF 的说明和链接。

    这回答了我的问题。