This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7678:内部和外部参考

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074200/dac7678-internal-and-external-references

部件号:DAC7678

您好,

DAC7678的数据表显示:“默认情况下,为了调试,评估目的或使用外部参考,DAC7678中的内部参考被禁用。” 这是否意味着我们在使用外部参考功能时应该禁用内部参考,或者,如果检测到正在向 Vrefin 引脚施加电压,零件是否会自动关闭内部参考? 我假设这是前一个,但只是想仔细检查。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    默认情况下,内部引用处于禁用状态。 除非您在寄存器中写入以 静态或灵活模式启用引用,否则它不会打开。 当您在静态模式或灵活模式方法1中启用参考时,参考将根据 DAC 输出的断电模式自动打开/关闭电源。 DAC 未检测到 Vref 引脚上施加的电压,因此您需要确保 保持禁用状态,这是默认状态。

      

    最佳

    Katlynne Jones