This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:Iih 和 IIL (最小值与安培;最大值)

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074137/dac8820-iih-and-iil-min-max

部件号:DAC8820
“线程:ABS”中讨论的其它部件

各位专家:

我们的客户需要用于部分 DAC8820ICDBR 的输入高电流(最小,最大)和输入低电流(最小,最大)。 请问您能否向我们提供这些信息?
我已经检查了数据表,但无法找到它。 我希望你们能帮助我们。 非常感谢您的参与。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    遗憾的是,我们没有任何模拟或有特征的价值观可以与您和客户分享。  这是一款有点旧的产品,因此我认为我们无法轻松获得这些信息。  我建议在 VIH/Vil 中点处避开大约3mA 的瞬时/峰值电流,这对于较旧的设备很常见。  尽管如此,干净,快速的数字边缘可以最大限度地减少这种电流。  它们应确保其输入电压不会违反 ABS。最大扫描床限值。

    谢谢,

    保罗