This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:可编程转换延迟和 PGA 启动时间

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074096/ads124s06-programmable-conversion-delay-and-pga-startup-time

部件号:ADS124S06

您好,

 

我对 ADS124S06有两个问题

1.关于可编程转换延迟

我的客户只是想知道他们的系统有多长时间的延迟。
我理解这在很大程度上取决于系统。
但你能帮你思考一下吗?

 

延迟的默认值为14 t_MOD。 但它可以更改为1 t_MOD。
如果发送 START 命令时输入信号稳定得足够,那么从1 t_MOD 到4096 t_MOD 的所有设置的转换性能是否相同?
ACS124S06本身不需要任何延迟,但输入信号需要一些延迟,具体取决于系统。 这种理解是否正确?

2. PGA 启动时间。

数据表将“PGA 启动时间:在转换模式下启用 PGA”定义为190us 典型值。
这是什么? 用户是否需要考虑此项目?

  

此致,
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    [引用 userid="6840" url="~/support/data-coners-group/data-conscers/f/data-conscers-forum/10740960/ads124s06-可编程转换延迟和 PGA 启动时间]]

    1.关于可编程转换延迟

    我的客户只是想知道他们的系统有多长时间的延迟。
    我理解这在很大程度上取决于系统。
    但你能帮你思考一下吗?

    [/引用]

    可编程转换延迟仅适用于在连续转换模式下操作(或在单次激发模式下进行的每次转换)的第一次转换。  延迟主要用于从静态状态转至动态状态时模拟滤波器的稳定。  请注意,如果在输入 mux 上未选择模拟输入,则模拟输入是静态的。  当在 输入 mux 上选择模拟输入时,输入将从静态状态(无电荷移动)变为动态状态(对输入进行采样),并且由于输入处的滤波器组件,可能会出现一些模拟沉降。  根据传感器源阻抗和输入处的电阻/电容器值,完全稳定输入所需的时间可能有所不同。  默认设置涵盖大多数用例。  可编程延迟是一项新增功能,因此在稳定时间内进行的转换不需要由主机处理器收集和丢弃。

    [引用 userid="6840" url="~/support/data-coners-group/data-conscers/f/data-conscers-forum/10740960/ads124s06-可编程转换延迟和 PGA 启动时间]]

    2. PGA 启动时间。

    数据表将“PGA 启动时间:在转换模式下启用 PGA”定义为190us 典型值。
    这是什么? 用户是否需要考虑此项目?

    [/引用]

    除非您在连续转换过程中将 PGA 从禁用更改为启用,否则通常不考虑这一点。  例如,您已将操作模式设置为连续转换,并且启动引脚处于高位或发出启动命令。  这将在当前选定的 mux 输入通道上启动 ADC 转换。  此时,我们可以使用一个示例:所选输入通道用于单端测量,PGA 被禁用(断电)。  在几个转换周期后,您可以将信道更改为差分输入并启用 PGA (通电)。  当您更改了选定的输入通道并更改了 PGA 配置时,将重新开始转换,并在可编程转换延迟寄存器设置中选择时间。  当使用可编程延迟的默认设置时,在写入寄存器后,转换将开始约55us,但 PGA 需要大约190us 的功率。  这意味着在这种特殊情况下,由于 PGA 通电,转换结果可能会出错。  错误的数量将在很大程度上取决于所选的数据速率。  在数据速率较低的情况下,误差将大大降低,因为误差将在测量中达到平均值。  4ksps 时,误差可能很大,因为 PGA 的通电时间非常接近转换周期。

    在这种特殊的使用情况下,最容易使用64*tmod 的可编程延迟,该延迟大于 PGA 的加电时间。  因此,总体考虑因素实际上取决于 PGA 在测量周期中是否通电和断电(启用和禁用),以及是否使用连续转换模式而不是单次激发。

    此致,

    鲍勃·B