This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:数字转换后的衰减

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073131/ads131a04evm-attenuation-after-digital-conversion

部件号:ADS131A04EVM
“线程:ADS131A04”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户正在测试 EVM 上的 ADS131A04,然后他发现振幅比模拟输入信号低一些。 我认为这是由窦性滤波器引起的,如果是,这种情况下的衰减水平是否正常? 如果您有任何其他想法,请告诉我。

  • 输入:2.3Vpp (0.1Vmin - 2.3Vmax,1.2Voffset),60Hz
  • GUI 上测得的电压:2.254 V
  • FIN / Fdata = 60/8000 = 0.0075

此致,
卡兹托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsumi-san,

    感谢您的发帖。 如果数据速率配置为8 kSPS,则60 Hz 的数字滤波器衰减将可忽略不计。 也许只是为了进行理智检查,您是否可以要求客户 测量 DRDYn 下降边缘之间的时间间隔,并确认数据速率配置正确?

    我还建议测量 AINxP 和 AINxN 引脚上 ADC 输入引脚(信号链组件之后)的输入电压。 此信号是差分测量还是单端测量?  

    请分享原始数据值和一个示意图,说明如何测量信号。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    它是单端偏移信号,AINxN 连接到 AVSS。 在进行健全性检查之前,我听说客户使用2.442V 内部参考而非外部2.5V (REF2050)获得了更精确的数据,即2.996V。

    但是,我认为从2.254 -> 2.996转换太大,在23位分辨率中仅使用0.058V 不同的参考值。 你怎么看?

    此外,无论 INT_REFEN 寄存器如何,外部引用是否在连接时自动使用?

    此致,
    卡兹托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsumi-san,

    我不知道预期的输入电压和输出结果是什么。 请您澄清输入信号吗? 振幅和频率是多少?

    您最初说这是客户的输入信号:

    • 输入:2.3Vpp (0.1Vmin - 2.3Vmax,1.2Voffset),60Hz -> 注:如果信号范围为0.1V 至2.3V,则为2.2Vpp (非2.3Vpp)
    • GUI 上测得的电压:2.254V  -> 2.254 Vpp?
    • FIN / Fdata = 60/8000 = 0.0075

    默认情况下,ADS131A04需要外部参考电压(INT_REFEN =0b)。 如果客户在 INT_REFEN = 1b 时向 REFP 引脚施加外部参考电压,则内部和外部参考电压电路之间会有一些争用。 请避免这种情况,以防止 IC 损坏。

    GUI 中的 VREF (V)数据字段必须与正在使用的参考电压匹配,而不管内部或外部源如何。 请客户 在收集数据时检查 VREF (V)值是否正确。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您的回答。 我了解如何切换参考源。 所显示电压(2.254V)和输入电压之间的差值是由 VREF (V)上的值不正确导致的。  

    对于输入信号幅值,您是正确的。 这可能只是一个错误。

    目前问题已解决,我应该关闭此线程。 感谢您的支持!

    此致,
    卡兹托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsumi-San -感谢您让我们知道这解决了他们的问题! 我很高兴这是一个简单的解决方案。

    此致,

    瑞安