This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40EVM:Xilinx 评估板与 ADS54J40EVM 相匹配

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073888/ads54j40evm-xilinx-eval-boards-match-for-ads54j40evm

部件号:ADS54J40EVM
线程中讨论的其他部件: TSW14J56EVMTSW14J57EVM

您好,  

我们正在考虑将 ADS54J40EVM 参考设计板连接到 Xilinx UltraScale+评估板,例如 KCU106或 ZCU102。  

我有几个问题:

1.是否有可与 ADS54J40EVM 配合使用的 FPGA 评估板列表(来自 Xilinx 或英特尔)?

2.最初用于 ADS54J40EVM 开发的评估板是什么?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dessislay,

    ADS54J40EVM 可以与以下所示的 Xilinx 开发套件配合使用。 该 EVM 还可与 TI TSW14J56EVM (Arria V FPGA)和 TSW14J57EVM (Arria 10 FPGA)配合使用。 TSW14J56EVM 板用于初始开发。  

    此致,

    吉姆

    开发套件

    Kintex UltraScale KCU105             

    Kintex-7 KC705                                  

    Virtex-7 VC707                                  

    Virtex UltraScale VCU118              

    Zynq UltraScale ZCU106                 

    Zynq-7000 SoC ZC706                    

    Zynq UltraScale ZCU102                 

    Artix AC701                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,这回答了我的两个问题。 在我看来,我计划使用 ZCU102 ,很高兴能将其作为一个可以使用的电路板列在上面的列表中。

    我还有一个关于  ADS54J40EVM 的问题,更具体地说,它的输入 是交流耦合。 我可以看到,原理图 中有绕过输入变压器和使用串行电容器的规定。 在我的应用中,我 需要输入电流耦合,因此我必须用电阻器替换电容器。 请参阅下面的输入路径示意图:

    您是否看到此输入从交流耦合转换为直流耦合的问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能。只需确保拆下 R6,R7,C6和 C7以最小化痕量桩。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!