This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7886:SDO 的格式是什么? 12位数据代表什么?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073920/ads7886-what-is-the-format-for-sdo-what-is-the-12-bits-of-data-representing

部件号:ADS7886

在浏览数据表后,我找不到有关输出数据位实际代表什么内容的详细描述?

这些位代表了输入电压的某种接地与 VDD 刻度,但我在任何地方都看不到这一点。 我希望有人能给我更详细地解释每个输出数据帧对给定输入的实际代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    SDO 上的12位数据代表数字化输入,VDD 作为 ADC 的参考。 因此,从本质上讲,LSB 相当于 VDD/(2^12)。 因此,您可以使用代码(十进制)* LSB 重新计算输入电压。  

    该设备是一个相对简单的设备,因为 SDO 只是将转换结果显示为12位数据。 请注意,有4个前导零,因此在读取 SDO 上的数据时应考虑这些零。 我希望这对数据表中的任何混淆都有帮助,并对此表示歉意!

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,使用随机示例0000。 0010 1110 1000 =来自12位二进制数据值的744 (忽略4大0)将导致以下计算?

    (3.3/(2^12))*744 = 0.599V_In

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    是的,这是正确的。 您的设备是否安装在主板上,并且看到了一些不同的东西?

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达