This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8563:STM32H7 SPI 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073818/dac8563-stm32h7-spi-problems

部件号:DAC8563

你好! 我在 STM32H743上测试了 DAC8563,但它不起作用(在 A 和 B 通道上为0V)...

所以我尝试了 Arduino UNO,结果还可以。
以前,我使用了不同的 STM MCU,没有问题(F4,F7)。

这是 STM SPI 初始化代码:

void MX_SPI1_Init(void)
{

  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 0x0;
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
  hspi1.Init.NSSPolarity = SPI_NSS_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.FifoThreshold = SPI_FIFO_THRESHOLD_01DATA;
  hspi1.Init.TxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi1.Init.RxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi1.Init.MasterSSIdleness = SPI_MASTER_SS_IDLENESS_01CYCLE;
  hspi1.Init.MasterInterDataIdleness = SPI_MASTER_INTERDATA_IDLENESS_02CYCLE;
  hspi1.Init.MasterReceiverAutoSusp = SPI_MASTER_RX_AUTOSUSP_ENABLE;
  hspi1.Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_DISABLE;
  hspi1.Init.IOSwap = SPI_IO_SWAP_DISABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

}

将信号分析仪连接到 H7并发送 init 命令后,我曾:

//...

	HAL_GPIO_WritePin(SYNC_DAC8563_GPIO_Port, SYNC_DAC8563_Pin, GPIO_PIN_SET);
	dac_reg_write(0x28, 0x0001); //reset DAC
	dac_reg_write(0x20, 0x0003); //power_up DAC
	dac_reg_write(0x38, 0x0001); //internal ref
	dac_reg_write(0x02, 0x0000);//gain a x 2, b x 2
	dac_reg_write(0x30, 0x0003); //deactivate load trigger
//...

 我检查了电源电压水平,一切似乎都正常...
有人可以帮帮我吗?

非常感谢,致以诚挚的问候,
马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是第一个命令“DAC_REG_WRITE (0x28,0x0001)”的放大视图;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马里奥,

    编写初始化命令后,您是否在 VREF 引脚上看到内部2.5V 参考? 您可以尝试降低 SPI 时钟速度,并检查参考是否通电或是否看到 DAC 输出?

    最佳

    Katlynne Jones