This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:使用分流1Mohm 电阻器对 ADC 建模

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073144/ads8681-modeling-adc-using-a-shunt-1mohm-resistor

部件号:ADS8681

我正在尝试模拟一个连接到 KeySight ADS 中上述 ADC 的电路。由于我无法保持电路未连接,我将一个1莫姆电阻分流器连接到地面以代表 ADC 的输入。请告诉我我我是否正在做正确的事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,pragash,

    我为反应迟了道歉。 此 ADC 上的输入结构与 您所绘制的不一样。 但是,由于你不能让它浮动,我认为你可以使用图像中的连接进行模拟。

    此致,

    戴尔