This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC 全尺寸输出范围

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073426/dac38j84-dac-full-scale-output-range

部件号:DAC38J84
“线程: 测试”中讨论的其它部件,

您好,

目前,我正在对采用 CW 音频(无数据输入)的 DAC38j84EVM 进行测试,并定义了链路预算分析@2.4576 GSPS。

因此,EVM 板上有2个变压器(阻抗比: 第一个2:1和第二个1 / 1),具有粗增益=15,NCO 活性和混合增益=0dB 的设置,连接值=0x0000,偏移量初始,内部参考,我在频谱分析器(50Ohm)上获得了大约0dBm 到-2dBm 的 f<300MHz,-3dBm 到-4dBm 的频率为[400MHz,1GHz ]。  

我在 EVM 板的原理图上看到了偏置=1.91kOhm,我选择了内部参考,它应该是0.9V,因此理论上,输出 mA 将是(0.9V/1.91kOhm)*64=30mA。 使用此电流和 EVM 板上 DAC 输出处的50Ohm 分流电阻器时,第一个变压器输入的电压可能为1.5Vp-p,而50欧姆输出的电阻可能为1.06Vp-p,这将导致大约4.5dBm。

我不知道为什么会有如此大的损失(根据数据表,级联变压器 IL 应在2dB 以内)。 请解释一下。

另外两个小问题:  

1. Minicircuit 的第一个变压器 JTX-2-10TA+用于75欧姆系统,我想知道为什么要使用这个75欧姆变压器而不是50欧姆变压器?

在 DAC38j84数据表的方框图上,参考电压为1.2V,而不是0.9V,为什么?

感谢您的帮助,

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛,

    混音器导致6dB 损耗。 这就是为什么要添加6dB 数字增益的选项。 这就是为什么你看到这种损失。 绕过混音器,您将看到输出功率增加。

    1. 打捆机或变压器的阻抗不是很关键,您始终可以根据需要重新匹配阻抗,以使电路正常工作。 选择该部件是因为其宽通行带。

    2.这是数据表中的错误。 这应该是0.9V。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    感谢你的回复。

    因此,使用当前配置的混音器增益=0dB,您的意思是我的 DAC 输出电流低于30mA FS 电流? 还是这样会导致 FS 输出电流降低?  

    当您是指旁路时,您是指我需要绕过粗混音器,还是只需要禁用 NCO (来自 FPGA 的信号仍通过整个复杂混音器)? 我使用了全复式混合器,粗混合器被绕过,就像附图一样。 如何绕过整个复杂混音器? 所以我需要禁用混合器块 EN 以绕过所有混合器吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛,

    要绕过混音器和 NCO,您只能在 GUI 中启用它们。 混合器增益未设置30mA FS 电流。 这由外部偏置电阻器设置。

    混音器后的数字输出可直接进入 DAC 或通过除以2个块。 如果 未 使用除以两个逻辑(混音器增益6 dB),如果 DAC 输入有复杂的全标音,则在混音器输出时将获得全标音。

    但是,复杂的全音域音不是输入信号可能具有的最高功率。 如果您转到角落(例如32767 + j*32767),则输入功率将提高3dB,这将使混音器饱和(这种情况下可能是调制信号)。 为了防止饱和,数据可以选择通过 功率较低6dB (混频器增益0 dB)的分频器,基本上数据会向下移动1位。 这不是最佳选择,因为 DAC 输出的电压永远不会高于-3dBFS,但它基本上是免费的。 最佳的3dB 回退会消耗更多的功率和电路尺寸。

    此致,

    吉姆