This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLABS-SAR-EVM-PDK:CH3通信错误

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073511/plabs-sar-evm-pdk-ch3-communication-error

部件号:PLABS-SAR-EVM-EVM-PDK

你(们)好

我直接从德州仪器(TI)购买了 PLABS-SAR-EVM-EVM-PDK。 我能够在 CH1和 CH2上顺利运行测试。 但是 CH3有设备通信错误。 屏幕截图已附加。  

我遵循了此支持请求单中的说明  

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022793/plabs-sar-evm-pdk-device-communication-error?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=plabs%20evm#

和此支持请求

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900465/ads8881-evm-software-device-communication-error

我能够检查电压并确认 EEPROM 设备上 CH3的3.3V 电压。

我安装了螺钉并确保接合的接头正确连接。 我尝试多次更改频道。  

我尝试安装  REF6xxxEVM GUI 软件以检查其是否工作正常,但由于 某些原因安装失败。 因此无法验证 设置是否不正确或已损坏。  

我使用的是64位 Windows 10操作 系统。  

请 有人 告诉 我接下来可以做些什么来启动 CH3并使其运行。  

谢谢

拉古

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉古

    您似乎正在尝试使用 PLABS-SAR 软件。  第三个通道使用“功率扩展”软件。  您能否仔细检查您是否使用了正确的软件选项(即 功率扩展 EVM 软件)。  谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艺术

    非常感谢您的回复。 它在选择“功率扩展”软件后工作。  

    拉古