This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:仅在一个请求中采集多通道

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073641/ads7828-multiple-channel-acquisition-in-only-one-request

部件号:ADS7828

我们使用 ADS7828E 芯片来获得8个模拟值。 由于 I2C 链路,我们请求这些值。

我们想知道,是否有办法只使用一个 I2C 请求获取所有8个通道的输入。  

目前,我们 正在连续提出8项请求,并给出8项连续答案,我们无法达到我们想要的采样率。

如果无法实现, 是否有一个组件靠近此组件(如果针脚与针脚兼容,则更好!) 这将使我们能够在一个请求内完成所有8项收购?

此致,

劳伦特·卡特拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laurent,

    不幸 的是,需要通过 I2C 控制手动切换 mux,以便对不同的通道进行采样和转换。 我可以研究我们产品组合中的其他设备,看看它们是否适合您的同时采样需求。  

    展望未来,您的系统中是否存在任何限制?

    • I2C 是通信必需的,还是 SPI 正常?
    • 您是否希望有任何特定的采样率范围?  
    • 需要多少个信道?
    • 解决方案?  

    如果您能帮助提供以下信息,我可以继续寻找一些适合您的产品。  

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢这位快速回答者。

    不幸的是,I2C 是必须的...

    关于解决方案,我们需要12位。

    频道数:8个或更多

    采样率:最小20 kHz (越高越好)

    此致,

    劳伦特·卡特拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laurent,  

    不幸的是,我们不提供任何具有 I2C 接口的同步采样 ADC。 我们仅提供 SPI 和并行接口。  但是,我们有 ADS7138。 这是一个12位8通道设备,具有140KSPS 和 I2C 接口。 虽然此设备不同时采样,但有一种自动序列模式,它使用内部序列发生 器在转换后将 mux 切换到下一个通道。  

    这最终看起来最适合我们。如果您还有任何疑问,请告诉我!

    此致,

    阿伦·埃斯特拉达