This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:基本工作模式

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075885/tsc2004-basic-working-mode

部件号:TSC2004
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,感谢大家的帮助

我考虑在我的设计中加入 TSC2004,因为它是一个电池设备,所以消费一直是我的瓶颈。

我没有这种控制器的经验,我需要它来检测电阻面板上可能的所有操作。

我在数据表中看到 ,在1,17KsP (参考电压=1,2V)下,我可以获得39,4uA 的最低消费。 对我来说,这对我的待机模式来说是一个巨大的问题。

然后我看到了此断电模式(023uA)。 我的问题是,如果设备处于断电模式,除了每 X 毫秒或秒打开一次外,我别无选择,只能使用 PINTDAV 作为中断来唤醒主机? 这是正确的吗?

是否没有其他方法可以减少这种实例消耗,而是尝试接触? 因为我不能对客户说,首先你需要触摸它,然后输入代码。

也许 TI 的其他控制器可以帮助我实现这一功耗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的顾虑到底是什么? 您是否需要两种方法才能关闭电源,然后读取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay!  很抱歉我的错误解释。

    简单地说,我有一个4线电阻触控,带有一个 PIN 码(数字0到9) ,我计划使用此 TSC 控制器。 设备是电池电源。

    我需要始终对 PIN 码进行采样。

    我的问题是:

    1) 在断电模式下,当用户触摸引脚1 (例如)时,我的主机将不知道引脚1,对吗? 这只是一个中断,报告发生了什么事,对吗?

    2)如果1)正确,那么我可以为我的设置找到哪种最低功率模式? 39,4u?

    3) TI 的任何其他控制器的功耗较低,但采样较低?

    非常感谢! :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 中有 TSC 模式1。 触摸触摸屏时,TSC 2004会在没有任何主机干预的情况下进行预编程扫描,并将位置数据存储在寄存器中。 此外 ,触摸后 PINTDAV 针脚变低。 该引脚可用作 MCU 读取数据的中断

    这意味着应提供第一次接触的数据。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,谢谢!

    那么 ,我可以让 TSC 在 断电模式下(0,0023uA/0,8uA)工作在模式1下吗? 这将完全解决我所有的问题!!!!!

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,在 TSCMode 1中,设备会关闭内部电路并进入低功耗模式。 数据表确实表明了这一点

    在 Mode1中触摸时,设备将打开内部时钟和电路。 这似乎间接表明,触摸前 IC 处于低功耗模式。

    我建议尝试一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意,我会这样做。 :-)

    非常感谢您的意见,这些意见对我的指导非常好!

    此致