This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC088S102:信道数据似乎发生偏移

Guru**** 2693565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1076155/adc088s102-channel-data-seems-to-be-shifted

部件号:ADC088S102

尊敬的先生/女士:

我想确认通过 SPI 在此设备上采集数据。 如下面所附,我想从 IN0获得“FF”,数据将显示在下一个通道中。 似乎所有数据都偏移了一位。

这是该设备的正常运行结果,还是我错过了计时要求等重要内容? 如果你需要我方面的更多信息,请告诉我。

PS:我要外出几天,几天都无法回复。  提前对延迟回复表示歉意。

此致,

喀雪基岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据我的理解,您正在按预期读取数据一帧。

    让我解释一下设备如何输出数据,当您有空时,我们可以从那里获取数据。  

    在选择信道时,此设备在输出相应信道的数据时有一个帧延迟。  

    参考下面的计时图,我们来调用第一个16SCLk 帧 N。在帧 N 中,SDI 地址位选择要采样的通道1。 在帧 N 内,SDO 正在输出来自上一帧 N-1的数据。  

    在计时图中断电后的下一个16 SCLK,现在是帧 N+1。 这是 SDO 中输出通道1的数据样本的位置。

    希望这会清除设备功能。  

    此致

    辛西娅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,辛西娅-桑,

    已理解。 现在我已经清楚了!

    顺便说一下,这种单帧延迟规范在 ADC 的 SPI 通信中很常见?

    我对这些类型的设备很陌生,因此我希望将来能将它们作为参考。

    此致,

    喀雪基岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San

    ADC 测量结果延迟(延迟) 因设备而异,也因 ADC 类型(Δ Σ 与 SAR)而异  

    在 TI SAR ADC 产品系列中,有一些器件没有任何帧延迟,而设备有多达3个帧延迟,因此它确实取决于所需的器件和规格。  

    对于 Delta Sigmas,由于架构设计所固有的数字过滤,这些设备的复杂性要高一些。   

    TI 已制作 了一套名为 TI Precision 实验室的教育视频, 其中涵盖 多种类型的设备和主题

    在此系列中有一个主题: SAR 和德尔塔-西格玛:了解差异,包括4个视频。 每个都提供了 PowerPoint 供下载。 我建议前两个视频更好地了解延迟主题。  

    SAR 和 Δ-Σ:基本操作

    数字滤波器和延迟

    希望这对我们有所帮助,

    辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛西亚-桑,

    我看了一下文档和视频,发现对我很有帮助。

    感谢您的回答和分享非常有用的文档。

    此致,

    喀雪基岛