This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC 输出错误

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075481/dac38j84-errors-in-the-dac-outputs

部件号:DAC38J84

您好,Team,

我的客户正在使用 DAC38J84IAAV,并且有时会看到 DAC 输出中的错误。 他们使用的是 daca 和 DACD,而不是 DACB 或 DACC (他们已接地了 DACB 和 DACC 的输出)。  (1)如果 DACB 和 DACC 在其输出接地时未处于休眠模式,这是否有问题? (2)他们无意中以3.3V 驱动 RESETB 偏高-这是否会导致问题? (3) RESETB 电平或 EDGE 是否触发? 如果能得到任何帮助,将不胜感激?

此致,
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    请问您的客户是否可以读回报警寄存器,以查看 JESD204链路或 DAC 电路中是否有一般错误?

    要回答您的问题:

    1.否,DACB 和 DACC 不需要处于休眠模式,输出接地

    2.这是一个可靠性问题,DAC 可能会比平常更早发生故障。 它可能仍在运行,但 TI 无法确保其长期可靠性。

    3. RESETB 是电平触发的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    对这一答复表示歉意。 请参阅我的客户的回复

    基本上,我们可以读取寄存器并获得以下内容:
    我们最新的测试表明,在寄存器 config100到 config107 (包括在内)上看到0x000a。
    这8个寄存器报告了8个 JESD 通道中的每个通道的错误–数据表中将这两个错误位描述为:
    BIT3 = write_error:如果写入请求和 FIFO 已满,则声明
    BIT1 = READ_ERROR:如果使用空 FIFO 读取请求,则声明

    我们不知道 FIFO 是什么,它们在哪里,也不知道我们是如何试图写入完整的 FIFO 或从空的 FIFO 中读取的——如果能获得有关这些寄存器的更多信息,我们将不胜感激。

    此外,我们还在推动3V3的 RESETB 线-这是在现场生产的产品,因此不容易纠正,但了解这一问题本身是否可能导致 DAC 输出损坏将很有帮助? 此外,如果我们能够永久驱动 RESETB 线,那么寄存器是否处于重置状态?

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

    Serdes 输入以10位格式运行,采用8B/10B 编码 JESD204B 标准。 JESD204块将通过8B/10B 解码将编码的10位代码转换为8位代码。 由于传入的 SerDes 速率差为10/8,因此需要在接收的 SerDes 输入和 JESD204块之间建立 FIFO。  

    如果存在 FIFO 问题,我建议客户检查 FPGA 与 DAC 之间的序列号速率是否不匹配,或者 FPGA 序列号块和 DAC 序列号块的参考时钟是否未对齐。

    RESETB 具有到 VDDIO18导轨的内部上拉,VDDIO18导轨具有到其他模拟电源导轨的内部 ESD 二极管连接。 如果以3.3V 为 RESETB 线路供电很长时间,电压可能会泄漏到 VDDIO18中,并通过 ESD 二极管泄漏到其他模拟滑轨中。 我认为发援会不会立即失败,但实地的单位肯定会有生命周期问题。 设计师设计的 ESD 二极管在极短的高应力时期内非常坚固,但在高电压的恒定应力下,最终会有一个断点。