This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:DAC8562在 VOUTA 上有一些噪音

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074676/dac8562-dac8562-has-some-noise-on-vouta

部件号:DAC8562
“线程: 测试”中讨论的其它部件

TI 专家您好,

我的客户将 DAC8562用于他们的新产品,他们有一些问题。

VOUTB 正常,但 VOUTA 有时会发出大约2mVpp 的噪音。

客户表示这种情况并不总是发生,当他们在5分钟内操作 DAC8562时,这种情况是随机发生的。

为了方便起见,我附上了一份示意图。 (它们在拆除 R22,R4,R28,R11后测量了噪音。)

以下是更多信息;

1.它们使用5V SMPS 电源->隔离式直流转换器5V -> LDO (3.3V)和电压参考电压(3.0V)用于 DAC8562。

2.它们改变了输出电容器的值。 10uF 和100nF 没有任何影响,只有它们拆除了所有电容器,观察到的噪声更小。

3.它们有一个用于 MCU 的间壁,但它远离 DAC8562。

4.发出噪音时,设备或 PCB 会进行任何特定活动。

请检查此问题,如果有任何问题需要测试,或者需要更多信息,请告诉我。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,  

    输出上的电容负载稳定性为3nF,因此两个电容器过大。 拆除电容器时观察到什么噪音?

    最佳

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Katlynne:

    感谢你的回复。

    事实上,他们到目前为止没有发现任何噪音,没有电容器,他们说  

    他们正在使用 DAC8562输出的反阻抗电路,他们需要输出电容器。

    1.电容器的最大值是否基于数据表?

    2.电源电路是否有噪音进入 DAC8562?

    3. LSB 是否会影响此噪音?

    (DAC8562是4 LSB,以前使用的部件(其他供应商)是1 LSB ->未发现噪音。)

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,

    1.是的,电容器的最大值取自数据表的电气特性表。 我共享的 snip 来自输出特性部分的第6页。  

    2.我不明白 你在问什么,能否详细阐述这个问题?

    3.您是指4LSB INL。 INL 是整体非线性,代表实际传输函数上的值与直线的偏差。 实际值将在理想值的4LSB 范围内。 这不会转化为任何输出噪音。 噪音可能是由于输出缓冲区从大输出电容振荡而造成的。  

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Katlynne:

    感谢你的回复。

    对于问题2,我的意思是,是否有任何原因会因为这条电源轨而发出噪音? (SMPS->隔离式 DCDC->2 LDO->DAC8562

    我知道输出电容器的电压最高可达1nF。请确认。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,  

    感谢您的澄清。 观察到的噪音 不应  由于动力轨或电压基准上的任何噪音造成的。 如果是这样,通道 B 上会出现类似的噪音。客户可以检查电源以验证,或者断开 LDO 并 使用清洁电源检查 DAC 输出。  是的,总输出 电容可在无限负载阻抗下达到1 nF。  

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Katlynne:

    感谢您的支持。

    我想再问一个问题

    ——如果我在输出上使用超过1nF 的电容器,是否可能有输出噪声?

    因为另一家供应商的零件具有相同的特性(电容负载稳定性=1nF),但使用1uF 电容器时完全没有噪音。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    您是否可以要求客户向我们发送一个示波器图像,说明他们在 DAC 输出上看到的噪音?

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Katlynne:

    他们没有示波器射门,只是有 LabVIEW 的捕获。 您能引用此波形吗?

    红色虚线矩形是他们说的噪音,大约为2mVpp。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    我将和我的团队一起研究这一问题,并在周末后再次与您联系。

    最佳

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    这种图解信息很难解释。  他们使用什么来测量噪音? ADC 中是否会出现这种异常噪音,而不是 DAC?  这看起来像是强烈的闪变噪音,但除非也有某种参考噪音,否则这是不可能的。

    谢谢,

    保罗