This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:有关该产品的设计问题,可在许多即将到来的项目中实施。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1076293/ads1293-design-questions-about-this-product-for-implementation-in-many-upcoming-projects

部件号:ADS1293
“线程: ADS1292”中讨论的其它部件

在未来几个月中,我们将在至少100台设备上实施 ADS1293,我们希望确认 以下几个问题:

1) 它是否需要数据表第63页原理图中所示的3.3 V 和5 V 电压,或者我们可以在任何地方都使用3.3 V 电压?  这会对性能产生什么影响?

2) 是否需要外部时钟(间壁1和2)?  在什么情况下需要它?  它会对性能产生什么影响?

3) 我们在之前的设计中将一个接地参考电极(E_G)与  RLDREF 的 ADS1292连接在一起,这一连接效果很好,  这是否是 ADS1293的正确操作?

除了这些更改之外,我的原理图还遵循数据表(下图中的两个),如果有人认为 我的设计能够奏效并提出建议,请发表评论吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    欢迎来到 E2E 论坛!!!  

    请参阅下面我的评论以了解您的问题。  

    1) VDD 和 VDDIO 电源均可使用3.3V 电源。 有关建议的工作条件,请参阅数据表中的第7.3节。 除非另有说明,否则设备的电气特性将以完整的电源范围来指定。 您可以根据您的操作要求验证规格。

    2)您需要时钟来操作设备。 时钟可以在双向 CLK 引脚外部提供,也可以与片上晶体振荡器一起提供。 片上晶体振荡器需要在 XTAL1和 XTAL2之间连接外部4.096 MHz 晶体才能运行。 有关时钟配置的详细信息,请参阅时钟摆动部分。

    3) ADS1293上的灵活路由开关与 ADS1292不同。 请检查 ADS1293柔性路由交换机配置(第8.3节),以验证您是否能够完成使用 ADS1292所做的工作。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谢谢你帮我解决了我的问题,但是在问题3中,我不认为我是指灵活的路由选择。  我指的是右腿驱动功能,其中 E_G 是一个电极,根据8.3.12与 CMUT 比较。  那么,我认为我的原理图是正确的,然后将电极连接到引脚11和12?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    感谢您的澄清。  

    ADS1293的内部 RLD 放大器与 ADS1292非常相似。 但是,ADS1293的 RLDOUT 输出可以通过柔性路由开关路由到 INX,或者使用 RLDOUT 引脚连接。 请参阅您所附的图表(图84),了解 RLDOUT 如何连接到 RL 电极。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我想我现在就明白了,再次感谢!