This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760EMC-EVM:DAC8760EMC-EVM

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760EMC-EVM, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075037/dac8760emc-evm-dac8760emc-evm

部件号:DAC8760EMC-EVM
“线程”中讨论的其它部件: DAC8760

您好,

我最近收到了一个 DAC8760EMC-EVM 以及一个 SM-USB-DIG。 我已将+/-15V 电源连接至 DAC8760 EMV 板,并已将 PC 的 USB 端口与 DAC EVAL 板之间的 SM-USB-DIG 连接。 但我的 Windows 10无法检测到连接的 USB 设备。 软件弹出一条消息“检查您的硬件连接并重新启动软件”。 如何解决此问题?

此致,

桑吉布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑吉布

    首先,我将检查以确保 EVM 设置正确,跳线位置正确,电源连接到设备的位置正确。 如果需要,您可以从顶部视图发送 EVM 图片,我可以帮助查看该图片。

    安装软件时,请务必使用管理员权限运行安装程序可执行文件。 您可以卸载软件并以管理员身份重新安装。  要卸载软件,请转至“控制面板”,“程序”,然后找到“卸载程序”。 当您重新安装程序时,我认为此时不应将任何 USB 连接到计算机。  

    请继续尝试这两件事,让我知道您的发现。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    非常感谢你们的建议!! 卸载软件,然后使用管理员权限安装相同软件(并确保未连接 USB 设备)有助于解决我的问题。 现在,我可以连接到 DAC EVM 并能够写入寄存器...输出正常。

    我只观察到一件事,安装 软件在安装时想安装一些.Net packack,但它无法完成。 以后会有问题吗?

    此致,

    桑吉布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑吉布

    很抱歉,我上周不在办公室。  

    我不确定安装.Net 文件失败的影响。 现在,如果它能正常工作,我只会继续使用 EVM GUI。 如果出现问题,我们可以稍后再研究。

    吴约瑟