This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL 视频解码器,带 HSYNC,VSYNC,PCLK (像素时钟输出)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5151, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1076124/pal-video-decoder-with-hsync-vsync-pclk-pixel-clock-output

“线程”中讨论的其他部件:CypressTVP5151TVP5150

您好,

我正在寻找一个单通道或多通道 PAL/NTSC 视频解码器,该解码器可以解码模拟视频并转换为16年8月12日 原始并行数据  

我对大量数据转换器感到困惑,无法正确过滤

重要的是,我需要在解码器中忽略 HSYNC,VSYNC,PCLK 输出,而在我的设计中,我无法将其与其他转换器连接。

请建议采用最适合的 IC,这种 IC 适合新设计。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我猜 https://www.ti.com/product/TVP5151 会做到这一点。

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,为什么 SCLK 是两倍的块,我需要用去乘法

    我希望将其与 Cypress USB 转换器配合使用来创建视频类设备,它需要立即使用 pclk

    请告诉我一种方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam,您好!

    好的,我应该问一下你需要什么确切的输出格式? 还请提供您计划使用的 Cypress USB 参考。

    正如你提到的8位是一个选项,我认为 YCrCb 的 slck=2xpxlk 是一个选项。

    TVP515x 和 TVP514x 之间的关键区别之一是,TVP515x 仅在 YcrYcb 序列中输出“多路复用8位流”YCrCb ...一个像素“对应于1个样本 A Y 和1个 Cr 或 CB 样本, 因此,SlCK 是像素时钟的两倍。TVP514x 在8位上支持16-20位“多路解复用”Y,在另8位上支持 Cr。

    将时钟除以2是 可行 的,但很可能不是解决方案。

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用专为 UVC 视频类应用而设计的信息离子(Cypress) FX3芯片组

    我的计划是将 PAL 与数字转换器连接,当被 FX3应用程序团队要求时,他们表示可以使用 HSYNC,VSYNC 和 PCLK 的具有并行视频输出的任何 IC,他们不支持具有嵌入式同步的 BT656等标准。

    在我的应用程序中,我的 PAL 视频不是彩色视频,它只是一个灰阶数据,所以我认为8位足够了,即使是16位,它也是可以的,我不需要任何 YCbYCr 数据,只是亮度数据是足够的,但位深度更好。

    我在这里有与信息相关的线程: 如何使用...制作与 UVC 转换器的并行视频 - Infineon 开发者社区

     根据我的调查,https://www.ti.com/product/TVP5150AM1-EP 似乎最适合,因为它具有直接的 PCLK 输出和 Y[8:0]选项

    如果我选择了正确的选项,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam 您好,

    事实上,TVP5151是最新且成本更低的(?) 我不认为它只支持 Pclk 的 Y 输出。因此,TVP5150或 TVP514x 是您的最佳选择。除非您处于恶劣环境,否则请尽量避免 EP 变体。 https://www.ti.com/product/TVP5150AM1