“线程: 测试”中讨论的其它部件
你好。
我使用 ADS131M02将照片二极管的值与 Raspberry PI 4B+进行转换。
读取时钟寄存器时,响应数据为0x030E。 这是默认值。
并写入时钟寄存器,数据为0x030A,响应数据为0x4180。 这也是对的。
但再次读取时钟寄存器,响应数据为0x0264。
有什么问题?
if __name__ == "__main__":
ad_rst.off()
ad_rst.on()
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 50000
#spi.max_speed_hz = 8192000
#spi.max_speed_hz = 1000000
spi.mode = 0b01
tmp = [0xA1,0x80]
crcr = calCRC16(tmp,0,2)
crcr1 = (crcr&0xFF00)>>8
crcr2 = crcr&0x00FF
tmp.extend([crcr1,crcr2])
spi.xfer(tmp)
rrr = spi.readbytes(24)
print(rrr)
tmp = [0x61,0x80,0x03,0x0A]
crcr = calCRC16(tmp,0,4)
crcr1 = (crcr&0xFF00)>>8
crcr2 = crcr&0x00FF
tmp.extend([crcr1,crcr2])
spi.xfer(tmp)
rrr = spi.readbytes(24)
print(rrr)
tmp = [0xA1,0x80]
crcr = calCRC16(tmp,0,2)
crcr1 = (crcr&0xFF00)>>8
crcr2 = crcr&0x00FF
tmp.extend([crcr1,crcr2])
spi.xfer(tmp)
rrr = spi.readbytes(24)
print(rrr)