This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:关于 Pacemaker 函数的问题

Guru**** 2767405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1293, OPA320, ADS7042, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075332/ads1294r-question-about-pacemaker-function

部件号:ADS1294R
线程中讨论的其他部件: ADS1293OPA320ADS7042ADS1294

TI 专家您好,

我的客户认为 ADS1294R 是他们的新产品,他们对 Pacemaker 功能有疑问。

他们使用了 ADS1293作为以前的产品,没有任何问题。

但根据数据表中的图103,ADS1294R 似乎需要外部运算放大器和 ADC。 (OPA320,ADS7042和外部微控制器)

我的客户想知道这两个部分是使用 Pacemaker 功能所必需的。

他们表示 ADS1294R 具有 PACEOUT 引脚,但它内部没有 AD 转换块,因此需要外部电路。

(如您所知,这对于 IEC 60601-2-27标准的病人监护仪至关重要。)

如果不需要任何附加组件或最小组件数量,则会很好。

请检查此问题。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    感谢您的支持。

    ADS1294通过使用软件(内部 ADC)或外部硬件,为速度检测提供了灵活性。 软件和硬件方法之间存在一些设计上的折衷。 内部 ADC (最大32 kSPS)能够捕获起搏脉冲以进行处理。 但是,ADS129x 上的数据速率设置对于所有通道都是全局的。 对于某些心电图应用,可能不需要对 PACE 和心电图信号以较高的速度操作设备。 因此,我们提供了来自 ADS129x 的 PACEOUT 信号,用于外部硬件设计。 有关软件和硬件速度检测实施的详细信息,请参阅数据表中的第9.3.1.7.7节。

    我已使用 ADS129x 设备的 PACEOUT 信号附加了以下一些参考设计供您参考。

    TIPD197
    心电图中软件起搏器检测的参考设计

    Tida-010005
    软件可配置心脏起搏器检测模块参考设计

    SLAU511
    心电图参考设计的硬件配速检测

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的支持。

    我的客户考虑了起搏器检测的软件方法。我还有一个问题,

     -我可以为所有信道使用最大32kSPS 吗? 或者,每个信道或整个信道是否有任何不同的限制?

    例如)我可以将32kSPS 用于通道1,而将24kSPS 用于通道2 <或者>如果我使用一个通道,我可以使用32kSPS,但如果使用2个通道,则只能使用16kSPS。

     请检查此问题。 谢谢。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    是的,所有通道可以同时以32 kSPS 的速率运行。 所有信道的数据速率设置都是全局的,因此,如果您以32 kSPS 的速率操作设备,所有信道都将设置为32 kSPS。 不可能对不同信道使用不同的数据速率。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的支持。 我将与客户讨论该问题,如果我有更多问题,请发布另一条线索。

    此致,

    追逐