This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:AFE5818收集直流电压或低频方波信号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075371/afe5818evm-afe5818-collects-dc-voltage-or-low-frequency-square-wave-signal

部件号:AFE5818EVM
线程中讨论的其他部件:AFE5818

大家好,团队

AFE5818评估板如何收集大约10kHz 的直流电压或低频方波信号? 是否可以将输入电容更改为0欧姆电阻?

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 AFE5818设备。

    客户可以从 AFE5818EVM 板和数据表中看到,

    这是使用交流输入信号设计的,并在 INMx 输入引脚处使用输入电容器。

    您可以参考数据表1第36页更改此上限值

    并根据输入信号频率值的要求更改绕过值。

    但是,请勿将电容器更改为电阻器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    感谢你的帮助。

    还有一些问题要问。

    1.为什么不能用电阻器替换电容器? 用电阻器替换它会产生什么影响?

    2.如果在更改电阻后对输入信号施加了2.2V 偏压,则负端的2.2V 偏压输入是否可以在 LNA 端偏移?

    非常感谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    感谢你的帮助。

    有没有更新?

    非常感谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 AFE5818EVM 和器件。

    请查看 AFE5818数据表第14页,

    它显示 INP 和 INM 引脚处的输入共模电压

    是2.2V 的典型值,可以从芯片切换到芯片。

    此外,如果客户希望以非常低的频率运行输入信号,

    他们可以查看数据表页36表1

    您可以看到如何使用不同的 Cbypass 值计算 HPF 转角频率

    由客户提供(外部,而不是设备内部)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    感谢你的帮助。

    此致,