This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5670-SP:用于 DAC 的 EVM

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5670-SP, DAC12DL3200, DAC5675A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074758/dac5670-sp-evm-for-dac

部件号:DAC5670-SP
线程中讨论的其它部件: DAC12DL3200DAC5675A-SP

各位专家:

我们的客户认为使用 DAC5670-SP,但他正在寻找 可用于此部件的评估板?
当我检查产品文件夹时,没有可用的 EVM。
是否没有其他兼容且可用于  DAC5670-SP 的 EVM?
客户还询问,如果我们没有为 DAC5670-SP 建立评估板,最接近 EVM 的器件是什么?

我检查 DAC12DL3200,因为它具有 EVM。 这是我们能推荐的最接近的产品吗?
我希望得到你们的建议。 非常感谢。  

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    客户能否再次提出 DAC 标准,我们可以帮助您选择合适的设备。

    如果客户正在查看 DAC5670-SP。 他们是否需要空间合格的设备? 如果是这样,这将有助于缩小搜索范围。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    我能够确认,是的,客户需要一台空间合格的设备。 他计划使用 DAC5670-SP。 DAC5670-SP 是否有评估板? 检查产品文件夹时,没有可用的 EVM。 因为它不会有哪一部分的 EVM 最接近 DAC5670-SP? 他希望使用此类 EVM 的原理图来帮助设计 DAC5670-SP。 谢谢

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    我发现 DAC5675A-SP 是一款分辨率,参考类型和接口类型相同的近端器件,也是一种空间级,但采样/更新速率仅为400MSPS。 我还检查它是否有 EVM。 这是我们能推荐的最接近的产品吗? 如果您对具有 EVM 的 DAC5670-SP 最近的器件有更好的建议,请告诉我。 非常感谢。

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    让我看看我可以为客户验证什么。 请给我几天时间。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    感谢您对此的关注。 我们将等待您的回复。

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该线程,因为它已脱机。