This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J42EVM:网页上出现错误

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J42EVM, TSW14J57EVM, ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075098/adc34j42evm-error-on-webpage

部件号:ADC34J42EVM
线程中讨论的其他部件: TSW14J57EVMADS52J90EVM

ADC34J42EVM 网页建议使用 TSW14J57EVM 来评估 ADC。  收到两份 EVM 文档后,TSW14J50EVM 即表示适合与 ADC34J42EVM 配合使用。  我需要返回 J57EVM。  客户支持表示我需要技术支持输入来启动此流程。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel 您好,

    请给我们几天时间。 我们正在了解,我们是否可以使用 ADC34J42EVM 支持 J57数据采集 EVM,并对其进行一些软件修改,如果修改有效,我们将向您发送这些修改。

    如果这不起作用,我们肯定会努力退回主板,以换取正确的主板。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗布。  谢谢。  由于项目定时限制,我已经订购并收到了一个 J50捕获 EVM,该 EVM 似乎几乎可以正常工作。  请告诉我如何返回 J57。  谢谢,乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel 您好,

    您能告诉我您在哪里购买了 J57数据采集卡吗?

    通过 TI 还是其他? 如果是其他,您需要寻求他们的退货政策。

    如果是 TI,我将开始退货流程,并告诉您需要什么。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob: 直接从 TI 购买。   

     Candace Johnson 于2022年1月24日下订单编号 T02267825的订单详情  

     

    订单详情(PO 参考编号)

    零件号

    数量

    订单状态

    共计(美元)

    ADC34J42EVM  

    1.  

    已提交  

    299.00美元  

    TSW14J57EVM  

    1.  

    已提交  

    1,999.00美元  

    ADS52J90EVM  

    1.  

    已提交  

    1,249.00美元  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel 您好,

    如果您是从 TI 商店购买的, 以下链接包含详细信息和表格链接,以开始退货流程。  进入 TI 商店的退货和退款页面后,请查找超链接,该超链接显示: TI 商店客户支持表。  

    此致,

    罗布

    www.ti.com/.../ti-store-order.html