This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4142EVM:EVM + TSW 电路板问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4142EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075965/ads4142evm-evm-tsw-board-problem

部件号:ADS4142EVM
“线程: TSW1405EVM”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用 ADS4142EVM 板。

我正在将来自50欧姆信号发生器的200mV 振幅正弦波应用到 EVM 的 J6输入(单端)。 我没有申请任何跟单信用证。

评估板(TSW1405EVM)软件的输出为-16 dBFS。

我想:20*log(200米/1)=-14 dBFS,但我得到-16 dBFS。

我的问题:

1.为什么我看到2 dB 的差值? 在分母中使用1是否正确?

2.输入是否与50欧姆匹配?

PS:我使用的是“高速数据转换器 pro”软件的默认设置,其中65536个样本(分析窗口)采样速率为10-MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,

    前端电路中也会丢失,导致 ADC 的模拟输入引脚丢失。  

    有两个变压器背对背。 这在 EVM 原理图中显示。

    此致,

    罗布