This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:DRDY 输出周期脉冲

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02, ADS131A04EVM, ADS131A04, ADS131M04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075452/ads131m02-drdy-output-periodic-pulse

部件号:ADS131M02
线程中讨论的其他部件: ADS131A04EVM, 测试, ADS131A04, ADS131M04EVM

大家好,团队

这是我的客户的新设计。 这是他们第一次使用 ADS131M02IPW。 他们发现 DRDY 输出的周期脉冲持续时间约为480ns,周期时间约为256us,如下所示。 它表示什么? 我想看看您是否有相同的体验,然后我会拜访这位客户以了解更多详细信息。

谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞,

    感谢您的发帖。 客户的问题是什么?  

    DRDYn 是指示何时可以读取新转换数据的中断。 数据速率周期是在连续的 DRDYn 下降边缘之间测量的。 在此测量过程中,设备是否处于默认寄存器配置中?

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    DRDY 脉冲太短,因为处理器很难捕获400 ns。 还有没有办法延长这段时间?

    这是第一个开机状态,因此所有设置都是默认值。 下面是示意图。 ADS131M02 SPI 接口由 MAXxxx 与处理器隔离,因为这是一个隔离的 ADC 用例。 复位引脚实际上被拉高到3.3V。 我可以 通过重置命令将其设置为连续转换模式。 正确吗?

    我将于明天访问该项目,因为它是一个关键项目,可以为电池测试仪断线西格玛三角 ADC。 如果您有任何关于启动以获取输出数据的建议。 你可以告诉我。

    我在客户端获得了 ADS131A04EVM。 M02和 A04之间的寄存器功能有多相似? 客户希望使用 A04EVM 评估 M02的寄存器配置,包括滤波器和数据速率设置。

    在获得现场支持后,我会将此讨论转移到电子邮件中,以获取有关用于电池测试/BTS 的 Sigma Delta ADC 的更多详细信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    感谢您提供更多详细信息。

    如果 设备在转换时未读取转换数据,则启动后,~400 ns DRDYn 脉冲是预期行为。 DRDYn 高脉冲持续时间(TW(DRH)=4*tCLKIN (典型)有一个计时规范。 假设标称 CLKIN 频率为8.192 MHz,4*tCLKIN =488.3 ns。

    ADS131M02具有双样本 FIFO 存储器缓冲器。 这种窄 DRDYn 脉冲表示  新转换完成后,缓冲区中仍有旧的转换数据。 要清除 FIFO 并恢复正常的 DRDYn 行为,客户需要:

    1. 发出 SYNCn/RESETn 脉冲
    2. 在下一个 DRDYn 脉冲之前,请先阅读背对背帧

    有关详细信息,请参阅第8.5.1.9.1节“首次收集数据”或“数据收集暂停后收集数据”。

    [引用 userid="82343" url="~/support/data-mers-group/data-mers/f/data-mers-forum/1075452/ads131m02-drdyard-output-periodicy-***/3981319#3981319]I 在客户端获得了 ADS131A04EVM。 M02和 A04之间的寄存器功能有多相似? 客户希望使用 A04EVM 评估 M02的寄存器配置,包括滤波器和数据速率设置。

    ADS131A04和 ADS131M02是非常不同的器件,我不建议用 A04代替 M02评估。 寄存器映射定义和模拟性能有很大不同。 如果客户希望评估 ADS131M02,我建议订购 ADS131M04EVM,或者在库存有限的情况下直接联系我们的产品线。

    我们非常高兴看到 ADS131M02被考虑用于电池测试器应用! 请直接与我联系,让我了解更多有关此客户机会的信息。

    此致,

    瑞安