This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:TSW14J50EVM 高速数据转换器 Pro GUI 问题

Guru**** 2533450 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075569/tsw14j50evm-tsw14j50evm-high-speed-data-converter-pro-gui-issue

部件号:TSW14J50EVM
线程中讨论的其他部件: ADC32J42EVM

我有一个连接到 ADC32J42EVM 的 TSW14J50EVM。  已安装并运行 高速数据转换器 Pro GUI v5.20。

根据 SLAU576A–2014年5月–2016年4月修订版用户指南,固件下载后,屏幕应如下所示:

我的屏幕如下所示:

  

请注意,我的问题中缺少“最右侧”选项卡- ADCxxxxx。

有什么想法吗?

谢谢,

Joel M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    一些 ADC EVM 可以选择使用 HSDC Pro 运行 ADC GUI。 用户可以单击此附加选项卡以打开 ADC EVM GUI。 ADC32Jxx EVM 不支持这一点。 您必须使用 ADC3XXXEVM GUI 对 ADC EVM 和 HSDC Pro 进行编程,以操作 TSW14J50EVM。 您的屏幕截图是预期的。

    此致,

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆。  感谢您的快速响应。  我尝试通过 TI 网站搜索找到您引用的软件(ADC3xxxEVM GUI),但无法找到它。  您可以提供链接吗?  再次感谢乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    请尝试以下链接:

    https://tidrive.ext.ti.com/u/xkFyxd1BcuXUQXLC/c9e0c274-f900-422b-adfc-75684f228287?l

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆:

    谢谢!  看起来不错。

    乔尔