This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:应用说明查询

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075915/dac80501-app-notes-query

部件号:DAC80501

您好,专家,

你好。

请确认如果 DAC 的电源为3.3V,而不是5.0V,则此应用手册是否仍有效。

https://www.ti.com/lit/an/slaa869/slaa869.pdf

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    是的, 如果您计划使用0 - 2.5V 输出(如 APP 注释),则3.3V 电源将正常工作。  

    最佳

    Katlynne Jones