This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:校准

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075753/ads7142-calibration

部件号:ADS7142

ADS7142数据表第7.3.2节指出,可以通过设置 trig OFFCAL 位来校准偏移量。

接着说‘设备在加电时校准偏移量’

我的问题是:无论是否设置了 trig OFFCAL 位,设备是否会在每次通电时校准偏移量? 还是必须设置三重校准 OFFCAL 位,然后重新启动设备以触发校准?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    以供澄清。 以上流程图显示,加电后偏移校准是可选的。 这是否意味着加电时校准不是自动的?

    我们在数据记录器上作为 ADC 运行,该设备 为每个样品通电并在 I2C 模式下使用。 我们假设每次开机时偏移校准都是自动的,但现在想知道我们是否必须在每次启动后使用 trig OFFCAL 位明确要求校准。

    请确认。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,  

    设备确实在开机时执行偏移校准。  

    在 AVDD 引脚上回收电源,在一般呼叫(00h)后进行软件重置(06h),所有设备配置都将重置,设备将启动偏移校准并重新评估其 I 2C 地址。

    我无法在 当前数据表中找到您共享的图像-单击此处-2017年12月更新。 您是否可能是指 数据表的较旧版本,其中的细节被排除了,令人困惑?

    此致

    辛西娅