This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09SJ1300:与 TDA4VM 一起使用

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09SJ1300, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075120/adc09sj1300-using-together-with-tda4vm

部件号:ADC09SJ1300
“线程: TDA4VM”中讨论的其他部件

大家好,团队。

我是否正确理解  ADC09SJ1300 CON 不能直接连接 到 TDA4VM,并且需要额外的 FPGA?

如果是,我们提供了哪些资源来指导客户选择 FPGA 并实施软件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯拉瓦,你好!

    我不知道如何将 ADC09SJ1300连接到 TDA4VM。  

    FPGA 选择应根据您的需求和使用案例来自客户。 尽管我们有一个客户可以请求 TI JESD IP 的网站。  https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    此致,

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj,

    TI JESD IP 是否适用于 FPGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯拉瓦,你好!

    是的,只要 TI JESD IP 只能与 TI 数据转换器一起使用,TI JESD IP 就可以免版税。

    此致,

    Neeraj