This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:使用 EVM 测试尽可能低的噪声

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02EVM, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075592/ads125h02evm-testing-lowest-possible-noise-with-evm

部件号:ADS125H02EVM
“线程: ADS125H02”中讨论的其它部件

您好—

我一直在测试 ADS125H02EVM,希望使用 EVM 作为设计的基准,了解尽可能低的噪声。 我读数为30k,看到 ENOB 为19.6,无噪音位为16.4。 这是预期的吗?还是可以改进? 这是我的设置:

硬件设置:

  • 已启用板载+/-15V 电源的情况下,EVM 处于库存状态
  • 已插入我的笔记本电脑(已从墙上拔下),该笔记本电脑使用电池。

寄存器设置是默认配置,以下情况除外:

  • 将0x03 MODE1寄存器设置为0x21:启用自动归零
  • 将0x06 REF 寄存器设置为0x10:启用内部引用,使用 int refP 和 int refN 作为引用
  • 将0x10 Mode4寄存器设置为0x5B:将 MUX 连接为内部对(HV_AVDD + HV_AVSS)/ 2短路,并应用128V/V 增益

以下是我的注册设置和相关结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dave,

    根据 ADS125H02数据表,在 G=128,ODR =20 SPS 和使用 FIR 滤波器时测得的 RMS 噪声为74 nVRMS。 您可以将这些值与 VREF = 2.5V 的选定值一起输入到数据表的方程式1中,以计算估计的有效分辨率。

    因此,有效分辨率=3.32 * log (2 * VREF /增益/噪声)=3.32 * log (2 * 2.5 / 128 / 74*10^-9)=19位。

    由于测量值为19.6位,我想说您的噪声可能是最低的。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 非常感谢心智检查和计算的出色解释。 好极了。