This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085:DAC128S085是否可以用作 DAC108S085的引入替换件?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075511/dac128s085-can-dac128s085-be-used-as-a-drop-in-replacement-for-dac108s085

部件号:DAC128S085

快速浏览数据表后,12位设备将采用10位设备的设计。

您能否确认情况属实?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian 您好:

    是的,它们与引脚兼容,12位可以插入10位。 写入序列将保持不变。 如果您的代码将最后两个数据位写入零,则12位设备将作为10位设备运行。  

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne 非常感谢您的快速回复。