This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:SPI 控制,无电压输出

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075725/dac60501-spi-control-no-voltage-output

部件号:DAC60501

e2e.ti.com/.../_EE959898_.docx

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看原理图,我可以看到多个错误。

    1.我可以看到2个接地连接,即 EGND1和 DGD1。 这些部件是否在主板中短接在一起?

    2. VREFIO (引脚8)应连接最小150nF 电容器,但该电容器缺失。

    3.最大 VOUT 引脚允许的电容器为10nF,负载电容器为10K 电阻,否则最大电容器为2nF。 请更正

    此致,

    AK