This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:1LSB 和 DNL 计算

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075034/lm98714-1lsb-and-dnl-calculation

部件号:LM98714

大家好,团队

请帮我回答下面列出的客户的问题。

  • 2.4V 模式= 2.4/65535时的1LSB,此计算值是否正确? 否则,数据表将2.3V 显示为以下输入电压,因此我们需要使用2.3V 进行此计算吗?
  • DNL 在16位中是否为-0.95/3.25? 如果是这样,我认为12位的 DNL 更好,因为下面的计算。 我的理解是否正确?
    16位1LSB = 2.4V/65535 = 36.62165uV
    3.25LSB = 36.62165*3.25=119.0204uV
    12位1LSB = 2.4V/4095=586.0806uV
    因此,由于 DNL (16位)< 1LSB (12位),DNL 变得更好。


此致,
卡兹托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 范围为1.18V (请参阅数据表第8页)。  理论上,如果使用 MSB 12位,则预期 DNL (在 LSB 中)会更好。

     

    此致,

    Norikazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takebayashi-San,

    我知道在2.4V 模式下输入电压可以高达2.4V,但在 PGA 之后它会降低,因此在2.4V 模式下1LSB 在输入端为1LSB = 2.4/65535。我的理解是否正确?

    如果是,应使用哪个电压来计算 LSB,2.3V 或2.4V?

    此致,
    卡兹托