This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:AFE58JD18

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075422/afe58jd18-afe58jd18

部件号:AFE58JD18

你(们)好

1.此设备支持接近直流电的信号作为输入,还是其滤波器阻止直流电。
如果不能支持 DC 作为输入,可以输入的最低频率是多少?

2.对本设备的 CW 模式的简短说明。

非常感谢

埃胡德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 AFE58JD18。

    我们将在一天内回复您的问题。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    AFE58JD18器件设计用于带有输入电容器的输入信号(AFE58JD18内部将会

    在内部生成自己的 DC 级别)。 也可以调整最低频率

    用户使用不同的 INMx 电容器值,请参阅第15页左右的数据表

    如15nF 或表1中所示的其它。

    AFE58JD18的 CW 模式如何工作 图86。 CS 路径的简化方框图。

    谢谢!