This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16V130:计时

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075240/adc16v130-timing

部件号:ADC16V130

各位专家:

我们从客户处获得以下查询:

我们希望在我的设计中动态更改 ADC 的输入时钟,以便在经过多个时钟后,设备将使用新频率进行采样。 在频率变化期间(~ 75 MS),ADC 的输入时钟停止。 问题包括:

1.我们可以在这段时间内停止输入时钟吗?
2.是否向 ADC 提供了新时钟,我们是否需要等待一些时钟周期,或者是否可以立即使用输出数据?

 

在上表中,最小输入频率为1 MHz。

 在上述文本中,TI 不建议 输入频率低于5 MHz。

这两项声明似乎相互矛盾。 问题是:
3.我的设计应使用什么最小频率?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用时钟频率低至1MSPS 对该部分来说很好。 该文本只是表示低于5MSPS 时钟占空比稳定器无法实现,因为使用此低频时钟信号,ADC 内部的反馈环路不稳定。

    您也可以随时停止 ADC 的时钟。  请记住 ,当您重新启动时钟时,ADC 的输出数据在11个时钟周期后才能有效,以消除管道延迟。

    此致,

    罗布