This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:增加了带有 EEG 的传感器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075237/ads1299-addition-sensors-with-eeg

部件号:ADS1299

除了将 ADS1299的8个通道用于 EEG 之外,我还能连接到另一个传感器,如温度传感器吗? 如果是,我应该将其连接到哪个针脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS1299只有八路全差动模拟输入。 没有其它通道可直接将设备连接至其它传感器。 只要传感器能够提供满足模拟输入要求的信号,就可以将任何传感器连接到模拟输入。

    请注意,此设备的片上温度传感器可用于温度测量。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细介绍 片上温度传感器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关片上温度传感器的详细信息,请参阅数据表中的第9.3.1.1.3节(第21页)。

    谢谢

    -TC