This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562TEVM:参考电压问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8562TEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1075121/dac8562tevm-vref-voltage-issue

部件号:DAC8562TEVM

Hallo 团队,

我在使用 DAC8562TEVM 板时遇到了困难。 我使用 SPI 总线与 DAC 通信。 我用3.3V 为 DAC 外部供电,LDAC 接地,CLR 被拉高。 启动 DAC 后,我提供了所需的 SPI 信号,并且能够与 EVM 板通信。 在分别禁用和启用内部参考电压时,我能够测量0V 和 VCC。 VOUTA 和 VOUTB 的结果超出预期。

向 VREF 针脚施加外部参考电压时开始出现问题。 禁用内部参考并对 VREF 引脚施加1.8V 电压后,设备开始在其输出引脚上输出最大1.8V 电压。 但过了一段时间后,输出消失,VREF 引脚读数为315mV。 即使启用了内部参考电压,VREF 针脚的电压也不会改变。 现在,芯片不响应任何 SPI 命令。

我订购了第二块 EVM 板,也有同样的体验。 开机重置更新似乎无法解决问题。  

导致此问题的原因是什么? 请帮我找到解决方案。   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新...

    当 J3A.3提供5V 电源时,EVM 板消耗约8mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adarsh,

    JP4的配置是什么? 您是否为1.8V 外部参考提供电源或参考 IC? 当您说 VREF 针脚读数为315mV 时,您是否在谈论您正在提供的外部参考?  

    最佳
    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海卡特琳,

    感谢你的回复。

    [引用 userid="452025" url="~ë/support/data-mers-group/data-mers/f/data-mers-forum/1075121/dac8562tevm-vref-volte-issue/3978890#3978890"] JP4的配置是什么?

    JP4上没有跳线。 我使用 JP4.2从外部电源装置施加1.8V 的外部参考电压。  

    [引用 userid="452025" url="~ë/support/data-mers-group/data-mers/f/data-mers-forum/1075121/dac8562tevm-vref-volte-issue/3978890#3978890"]您是否为1.8V 外部参考提供电源或参考 IC?

    我没有使用参考 IC。 外部电源为1.8V。

    [引用 userid="452025" url="~/support/data-rebers-group/data-rebers/f/data-rebers-forum/1075121/dac8562tevm-vref-volte-issue/3978890#3978890]]VREF 针脚读数为315mV 时,您是否在谈论您正在提供的外部参考?  [/引用]

    参考电压引脚读数约为300mV,它保持未连接。 这意味着即使我启用了2.5V 的内部参考电压,VREF 针脚也不会更新。 它的输出电压仅为~300mV。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当你说,你在4.2日元上应用了1.8V 电压,并获得1.8V 电压输出电压时,你发送了完整的代码吗?

    您能否检查用于为 Vref 供电的电源是否存在启动异常? 当前限制是多少? 理想情况下,参考应该来自极低的阻抗参考 IC,而不是来自噪声大且有时可能未调节的电源。 请检查这些信息。 芯片很可能已损坏。

    此致,

    AK